This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:仿真误差

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990519/tps63806-simulation-error

器件型号:TPS63806

大家好、

我正在  为客户实施 TPS63806。 原理图如下所示-

 

我 收到以下警告-   

即 警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

如果我遗漏了任何内容或软件问题、请尽早告知我、如何纠正?

谢谢、此致、

Akash Tripathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    这是警告、您是否得到了结果? 或者仿真已终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    该电路专为3.3V 的输出电压而设计、但您 可以看到、我的输出电压和输出电流非常接近于零、如下所示:

    请告诉我如何纠正这种情况。

    谢谢、此致、

    Akash Tripathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您是否已将.lib 文件添加到库中? 我还需要时间来尝试仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    您是否解决了该问题。 仿真如下所示。