This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5050-1:LM5050-1泄漏电流

Guru**** 2603465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994560/faq-lm5050-1-lm5050-1-leakage-current

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM5050-2

当200μA 电源不可用或断开连接、但电源偏置引脚 VS 引脚通过 OUT 或外部电源供电时、LM5050从 OUT 到 IN 的泄漏电流约为1 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当200μA 电源不可用或断开连接、但电源偏置引脚 VS 引脚通过 OUT 或外部电源供电时、LM5050从 OUT 到 IN 的泄漏电流约为1 μ A。

    背景:
    当 LM5050-1用于 ORing 时、两个电源轨更多、其中一个输入电源被移除或断开或不可用、泄漏电流从一个电源流向另一个不可用的电源。 图1显示了两个电源轨的 ORing 应用、其中 PS1关闭或不可用、泄漏电流从 PS2流向 PS1、经过 LM5050-1。

    图1:使用 LM5050-1对两个电源轨进行 ORing

    在许多应用中、例如电池供电电源轨中、漏电流消耗电池的情况下、这种漏电流是不可取的。 此外、当使用电压监控器或其他电路监控输入电压轨以做出系统级决策(如维护、诊断等)时、存在此泄漏电流路径会将电源轨电压拉至高于可接受值。 这会影响执行维护或诊断所需的系统级决策。

    在图2中、LM5050-1的功能方框图中的泄漏电流路径标记为红色。 漏电路径从连接到 OUT 的 VS 偏置引脚开始、并经过内部电荷泵。 此外、当 PS1断开连接时、LM5050-1通过在内部开启2A MOSFET 来关断 MOSFET、从而将栅极短接至 IN (MOSFET 的源极)、从而使 VGS 变为0V。 如图2所示、2A 内部下拉 MOSFET 通过电荷泵完成从 OUT 到 IN 的泄漏电流路径。

    图2:LM5050-1方框图–泄漏电流路径

    解决方案:
    解决此问题的一种方法是通过将 VS 引脚连接到 IN 或其他方法来避免漏电路径、即使用 LM5050-2、该 LM5050-2没有单独的 VS 引脚、但电源偏置电压通过 IN 引脚获取。

    图3:LM5050-1与 LM5050-2的引脚分配比较

    LM5050-2易于更换、因为 LM5050-1和 LM5050-2之间的唯一引脚分配差异是 LM5050-1中的引脚1 VS 引脚和 LM5050-2中的 nFGD FET 故障状态引脚。 LM5050-1和 LM5050-2的引脚分配如图3所示。 如果不使用或通过上拉电阻器连接到 IN/OUT、则任一 nFGD 均可保持开路。 此外、这不需要更改 PCB、因此推荐用于接近大规模生产或大规模生产的设计。