This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]:理想二极管控制器是否可用作具有外部 MOSFET 的负载开关?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5050-2, LM74700-Q1, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994549/faq-can-an-ideal-diode-controller-used-as-load-switch-with-external-mosfet

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5050-1LM5050-2LM5060-Q1

理想二极管控制器或 ORing 控制器是否可用作高侧开关或负载开关来控制 MOSFET?

相关产品:LM74700-Q1、LM5050-1和 LM5050-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背景:
    理想二极管控制器可驱动单个 N 通道 MOSFET 来模拟理想二极管。 当 MOSFET 关断时,由于 MOSFET 体二极管的正向传导,电源路径不会在正向路径中受阻。 自然产生的一个问题是、MOSFET 方向是否可以更改为高侧开关或负载开关、如图1所示、其中 MOSFET 关闭时电源路径会切断。

    图1:理想二极管控制器不适用于负载开关或高侧开关

    驱动作为高侧开关或负载开关连接的 MOSFET 的能力基于理想二极管控制器或 ORing 控制器的栅极驱动拓扑。 LM74700-Q1、LM5050-1和 LM5050-2等控制器用于反向电池保护应用以及 ORing 应用。 ‘控制器的栅极驱动是相似的,通过将栅极与源极(IN 引脚或 A’引脚或阳极)短接来关闭 MOSFET,如图 2所示,该图将 VGS 设置为0V。 MOSFET Q2无法关闭、因为源极和漏极交换、VGD = 0V 且 VGS 不是0V。 因此 Q2保持导通、充当电压跟随器、VOUT =(VBAT-0.7VGS (TH))。

    图2:LM5050 功能方框图


    解决方案:
    理想二极管控制器 LM74700-Q1、LM5050-1和 LM5050-2不能用于驱动负载开关应用中的 MOSFET。 对于低电流负载应用、建议使用 集成 FET 负载开关 高侧开关
    对于更高的电流要求、建议在 高侧开关应用中将 LM5060-Q1用于负载开关或其他热插拔控制器。