This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]:理想二极管控制器或 ORing 控制器栅极电压低于预期值

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, TPS2410, LM5051, LM7480-Q1, LM5050-1, LM5050-2, LM74700-Q1, TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994546/faq-ideal-diode-controller-or-oring-controller-gate-voltage-is-lower-than-expected

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2410LM5051LM7480-Q1LM5050-1LM5050-2、 LM7481-Q1 TPS2412

理想二极管控制器或 ORing 控制器的栅极电压较低、MOSFET 未完全增强。

相关产品:LM74700-Q1、LM7480-Q1、LM7481-Q1、LM5050-1、LM5050-2、 LM5051、TPS2410和 TPS2412

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背景:
    理想二极管控制器和 ORing 控制器以三种不同的运行模式控制外部 N 沟道 MOSFET、如图1所示。

    图1:理想二极管控制器 LM74700-Q1的栅极驱动模式
    在正常运行期间、控制器以稳压导通模式或全导通模式运行。 在稳压导通模型中、线性稳压方案在 MOSFET 漏源极上保持非常低的正向电压。 LM74700-Q1将 MOSFET 两端的正向压降调节为20mV (典型值)。 LM5050-x 和 LM5051稳压正向压降为22mV (典型值)、TPS2410/12稳压至10mV 正向压降。 请注意、在更高的负载电流下、控制器会进入完全导通模式、并且 MOSFET 已完全增强。

    答案:
    在线性调节控制中、通过根据负载电流控制栅极电压来调节 MOSFET 的正向电压。 为了更加精确、为了调节正向电压、控制器的栅极驱动通过控制 MOSFET 的 VGS 来改变 MOSFET 的 RDS (ON)。

    线性稳压方案:

    • 输入输出>稳压正向电压、增加 VGS 栅极电压、减少 MOSFET 的 RDS (ON)
    • IN - OUT <调节的正向电压、降低 VGS 栅极电压、增加 MOSFET 的 RDS (ON)
    • "In-Out"(输入-输出)>"Full 导电 threshold"(完全导通阈值),通过 VGS 栅极电压>10V 来完全增强 MOSFET
    • IN 至 OUT <反向关断阈值、通过将 GATE 拉至电源 VGS = 0V 来关断 MOSFET。

    让我们以 LM74700-Q1为例来说明线性稳压方案。 LM74700-Q1的稳压正向电压为20mV,完全导通阈值为50mV,反向关断阈值为-11mV。

    正向传输特性、即 MOSFET DM6007LFG 的 VGS 与 RDS (ON)如图2所示。 当标称电流为3A 时、为了将源漏电压调节至20mV、控制器需要保持 RDS (ON)= 20mV/3A = 6.67mΩ Ω。 根据正向传输特性、RDS (ON) 6.67mΩ 对应于 VGS 4V、因此控制器将 VGS 调节为4A (3A)、如图3所示。

    接下来、在负载电流为1A 时、控制器需要保持 RDS (ON)= 20mV/1A = 20mΩ Ω。 RDS (ON) 20mΩ 对应于 VGS 3V、因此控制器将 VGS 调节为1A 时的3V、如图4所示。

    最后、在高负载电流5A 时、控制器需要保持 RDS (ON)= 20mV/5A = 4mΩ Ω。 RDS (ON) 4mΩ 对应于 VGS >10V、因此控制器通过 VGS 将 MOSFET 完全增强至11V、如图5所示。

    图2:MOSFET DMT6007LFG 数据表的正向传输特性

    图3:LM74700-Q1在负载电流为3A 时驱动 DM6007LFG

    图4:LM74700-Q1以1A 负载电流驱动 DM6007LFG

    图5:LM74700-Q1在5A 负载电流下驱动 DM6007LFG