This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:转换器 LM5122-Q1的负温度运行

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992599/lm5122-q1-negative-temperature-operation-of-the-converter-lm5122-q1

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

尊敬的先生/女士:

今天的问候!

我们将在主从器件(双转换器)配置中为应用使用 LM 5122-Q1异步升压转换器。 输入电压为28V、输出电压为36V。 输出功率为180W。

从 IC 的数据表可以看出、转换器的工作温度范围为–40°C 至+125°C 在环境温度下、转换器工作正常、无任何误差。

在–40°C 的负温度下、升压转换器需要5分钟的时间来稳定 其满载运行。

转换器原理图由德州仪器(TI)的 webench 生成。 我们观察到、转换器在  –40°C 温度下按启动顺序关闭和打开。 转换器的启动延迟为25ms

请向我们建议在 –40°C 的负温度下、转换器一直会出现什么问题

此致、

Sunil Kumar

研发工程师、班加罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 LM5122进行设计。  我注意到您的设计是由 Webench 生成的。  请您与我们分享实际原理图吗? 我指的是您用于设计 PCB 的原理图? 请确保原理图上的器件值准确无误。

    另请注意、Webench 将帮助您获得一个良好的起点、并且始终建议通过实验进行微调和调整。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭该主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    祝您设计顺利。

    谢谢、

    Youhao