主题中讨论的其他器件:LM5122
尊敬的先生/女士:
今天的问候!
我们将在主从器件(双转换器)配置中为应用使用 LM 5122-Q1异步升压转换器。 输入电压为28V、输出电压为36V。 输出功率为180W。
从 IC 的数据表可以看出、转换器的工作温度范围为–40°C 至+125°C 在环境温度下、转换器工作正常、无任何误差。
在–40°C 的负温度下、升压转换器需要5分钟的时间来稳定 其满载运行。
转换器原理图由德州仪器(TI)的 webench 生成。 我们观察到、转换器在 –40°C 温度下按启动顺序关闭和打开。 转换器的启动延迟为25ms
请向我们建议在 –40°C 的负温度下、转换器一直会出现什么问题
此致、
Sunil Kumar
研发工程师、班加罗尔