This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170能否支持15W 5V 至60V 升压?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992539/lm5170-q1-can-lm5170-support-5v-to-60v-boost-with-15w

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5156

大家好、  

LM5170能否支持5V 至60V 升压、15W?

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果您的开关频率小于300kHz、答案是肯定的。  可用的最大占空比为(1-250ns x Fsw)。  但是 、这似乎是一种仅15W 的昂贵解决方案。   

    相反、您是否可以考虑 LM5156以 DCM 运行、这样它可以在不达到最大占空比的情况下提供支持?  这听起来是一种更好的经济高效的解决方案。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭该主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao