This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:检测到的器件与此应用不兼容

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ28Z610, BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993573/bq28z610-r1-the-detected-device-is-not-compatible-with-this-application

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他部件:EV2400BQ28Z610BQSTUDIO

您好!

我 正在电路板上使用 BQ28Z610DRZR-R1、当我尝试使用 EV2400通过 Battery Management Studio 访问它时、我收到以下消息:

在挑选器件时、BQ28Z610有3个选项:

我尝试了全部3个,他们都给了我同样的信息。

这是不是需要担心的问题?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    您似乎需要安装包含所需.bqz 文件的器件固件包: https://www.ti.com/lit/zip/sluc653

    它位于 bq28z610-R1网页上。 如果安装程序未正确放置.bqz 文件、则可能需要在 bqStudio 路径中手动放置下载的.bqz 文件(默认路径为 C:\ti\BatteryManagementStudio\config)。在该位置放置.bqz 文件后、该文件应自动检测。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我做了你说的、bq28z610-R1现在出现在监测计列表中。 但是、当我双击它时、仍然会收到相同的消息:

    即使未插入 EV2400、我也会在双击它时收到该消息。

    它是否与我拥有的 Battery Management Studio 版本不兼容? (我使用版本1.3.101内部版本1)

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    如果您单击"OK"、您是否能够从电量监测计读取数据? 如果您尝试写入测量仪表、则警告适用于、如果您只是读取测量仪表、则可以确保测量仪表正常通信。 在您共享的2张图片中、您拥有的新.bqz 是测量仪表的正确图片。

    我会将 bqStudio 升级到测试版本、以获得最新版本。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的、我能够从 IC 读取数据。 至于写入、我将通过 Battery Management Studio 向其发送 I2C 命令、它们正在工作。

    我想这只是一个错误。 但感谢您的帮助。

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    如果您上传了随 bqz 文件下载的相应.srec、则应自动检测。

    此致、

    Wyatt Keller