This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 Bren-Tronics BB-2590 SMBus 电池充电器的 EV2400评估板

Guru**** 2568135 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992030/eval-board-for-ev2400-for-smbus-battery-charger-for-bren-tronics-bb-2590

主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ2040

我正在寻找一个评估板来与 TI EV2400配合使用、从而连接 Bren-tronics BB-2590电池。  电池具有自己的管理板、我希望构建一个与 电池的 SMBus 数据连接的智能充电器。  这些电流高达8安培、为16.5V。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    仅需说明一下、您是否正在寻找具有16.5V 和高达8A 充电电流的充电器 EVM、以便使用电池 BMS 进行测试?

    EV2400应能够与我们的任何充电器或监测计连接。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据设计规格,电池有自己的板载管理系统。电池在 BMS 中已经有一些 TI 芯片,但它是密封单元。  电池有两节3 p 4S 电池、无法访问、我只能看到16.5的输出。 电池需要智能充电器与 smbus 通信以实现快速充电以下是电池看到此情况后的使能方案充电周期可以开始我希望使用适用于我已经拥有的 EV2400的评估板来完成此操作   

    充电使能(3.4.4)
    对于 BB-2590 ()/U 和 BB-xx90/U 电池、充电使能端子应符合要求
    以下内容:
    A.未启用时的最大充电电流:400mA
    b.等效电阻器:235
    C.等效二极管 VF:1.3V
    D.近似激活电流:7mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    与密封的电池组和电量监测计进行连接将很难、我不确定我是否理解您的目标、但如果电量监测计已密封、您可以与电量监测计的许多 SBS 命令进行通信、以找到建议的 MCU 或 EV2400充电电压/电流。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

            电池具有用于读取 SMBus 的外部时钟和数据线。  目前为设备充电的唯一方法是8槽军用充电器,这种充电器的数量非常多,我可以使用这些电池进行各种活动,并且可以携带需要交流电的40磅充电器,这并不总是很容易。  为这些设备充电的三种方法是使用其中一种巨型智能充电器、必须将电池移除并放置在充电器上、 连接一个实验室电源并以最大3安培的电流独立为每个12伏部分充电、但您必须通过电阻器施加5伏电压以启用该模式。  因此、我想构建一个智能充电器、它可以与 smbus 通信并在无需8间隔 mil 充电器的情况下完成快速充电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    如果不知道监测计被编程为何种配置、就很难确定实现这一目标的最佳方法。 如果它们已将监测计配置为报告充电电压和充电电流、则您可以通过 EV2400或 MCU 获取该数据并使用它为电池充电。

    如果它们未配置为报告该数据、则您只需根据充电器配置文件为其充电、或者将充电器配置文件设置为遵循与观察8槽充电器要执行的操作类似的模式。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、  

           我想这就是您在下面寻找的内容、其中列出了可通过时钟和数据引脚从电池中读取的信息。 我刚遇到非常困难的时候、我想知道 ev2400的评估板能做什么来实现这个目标。当我联系 TI 支持时、他们建议了一个20年来没有与 EV2400通信的芯片、并建议我在这里发帖。  

    智能电池或 SMBus 主机至智能电池充电器消息

     

    • 2.1改变电流(0x14)
    • 2.2改变电压(0x15)

     

    采用 Bren-Tronics 电池的 SMBus

     

    系统管理总线或 SMBus 是一种双线制接口、允许各种系统组件芯片相互通信、并与系统的其他元件通信。 具体而言、它允许通信电源管理相关的任务和信息。 它在现代笔记本电脑中每天都使用、因此可以将基本电池信息传输到计算机、最后传输给用户。 此类有用信息包括充电状态、型号、序列号和错误消息。

     

    Bren-Tronics 已在军用级电池系统上实施了此功能。 我们的许多锂离子电池、包括 BB-2590/U、都标配了 SMBus 接口。 我们的 SMBus 通信系统是根据系统管理总线规范1.1和智能电池数据规范1.1设计的。 这两个文档均可在 www.smbus.org 网站上公开获取、也可根据 Bren-Tronics 的要求获取。

     

    使用 SMBus 功能不是从 BB-2590/U 获得电源所必需的、只要与主触点接触、电池就会提供电源。 BB-2590/U 的 SMBus 触点镀金、如图所示。 1个。 交货时、将使用可拆卸标签覆盖这些产品。 用户可以选择是否在其应用程序中实现此功能。

     

     

     由于 BB-2590/U 由两个单独的部分组成、因此 BB-2590/U 上总共有四个 SMBus 接触 第1节时钟、第1节数据、第2节时钟和第2节数据。 Bren-Tronics 为 BB-2590/U 制造了一个匹配连接器 BTA-70762-1、该连接器还将与 SMBus 触点配合使用。

     

    应该注意的是、SMBus 和 I2C 之间存在一些差异、这些差异可在系统管理总线规范1.1中找到。 下页列出了配备 SMBus 的 Bren-Tronics 电池提供的不同数据点。

    SMBus 主机到智能电池消息

     

    • 1.1制造商访问(0x00)
    • 1.2剩余容量警报(0x01)
    • 1.3剩余时间警报(0x02)
    • 1.4电池模式(0x03)
    • 1.5速率(0x04)
    • 1.6达到满速率时间(0x05)

     

    • 1.7空速率时间(0x06)
    • 1.8速率正常(0x07)
    • 1.9温度(0x08)
    • 1.10电压(0x09)
    • 1.11电流(0x0a)
    • 1.12平均电流(0x0B)

     

    • 1.13最大误差(0x0c)
    • 1.14相对充电状态(0x0d)
    • 1.15绝对充电状态(0x0E)
    • 1.16剩余容量(0x0F)
    • 1.17满充电容量(0x10)
    • 1.18运行时间至空(0x11)

     

    • 1.19平均空时间(0x12)
    • 1.20平均满电时间(0x13)
    • 1.21电池状态(0x16)
    • 1.22周期计数(0x17)
    • 1.23设计容量(0x18)
    • 1.24设计电压(0x19)

     

    • 1.25规格信息(0x1a)
    • 1.26制造日期(0x1b)
    • 1.27序列号(0x1c)
    • 1.28制造商名称(0x20)
    • 1.29器件名称(0x21)

     

    • 1.30器件化学成分(0x22)
    • 1.31制造商数据(0x23)

     

    智能电池或 SMBus 主机至智能电池充电器消息

     

    • 2.1改变电流(0x14)
    • 2.2改变电压(0x15)

     

    智能电池充电器或 SMBus 主机至智能电池消息

     

    • 2.1改变电流(0x14)
    • 2.2改变电压(0x15)

     

     

     

    如果需要任何其他信息、请随时与 Bren-Tronics 联系:

     

    电话(631) 499-5155

    sales@bren-tronics.com

     

     

     

     

     

     

    SMBus/SBData 通信点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    如果监测计符合智能电池规格、则可以使用这些命令与监测计进行通信。 如果监测计较旧且具有 EV2400的 bqStudio 可能未检测到监测计、则需要知道电池组中有什么监测计才能进行通信。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不得不进行一些挖掘。  我会尝试制造商、但他们过去的帮助不大。 我确实发现一篇有人在1999年写过的论文、其中列出了另一家制造商 BB-2590、列出了 bq2058和 bq2040、但他们说有 SBS 1.0。  我的电池是 SBS 1.1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

           我只是在想。  我无法访问电池内部的芯片我只能访问两个电池单元的输出、每个部分电池外部的时钟和数据引脚以及充电使能引脚。  我尝试将电池直接连接到 EV2400、但如果电池和 EV2400之间没有评估板、BQstudio 将无法执行任何操作、我可以看到。  因此、我想问题的答案是、您是否知道一个评估板充电器、它具有两个输出、可同时为电池的每一侧充电、总共可提供16.5V 电压和8安培电流、从而通过时钟和数据线与 smbus 通信 以读取电压和电流。  很抱歉、对于所有这些问题、我是新手、非常感谢您提供的所有帮助。  我还拍了一些充电器的照片、我必须使用电池顶部和具有电源连接器的连接器、以及时钟和数据连接。  可能更容易看到我要描述的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    我建议您将 TI 搜索与您的电池标准结合使用、然后询问充电器团队(链接充电器器件型号而不是监测计)、他们可能会为您提供更好的建议。

    我使用了搜索工具、通过  在 此处进行搜索、https://www.ti.com/product/BQ25710看起来可能是一个很好的匹配项:https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html#p1152=4;4&p338=Li-Ion/Li-Polymer&p2656max=20;40&p1153max=8;10&p1341=SMBus&p2656min=0;13&p273=Flash%20Charger;Switch-Mode%20Buck;Switch-Mode%20Buck-boost

    此致、

    Wyatt Keller