This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:应用的 Rsense 最小值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994498/lm5119-rsense-minimum-value-for-application

器件型号:LM5119

大家好、

我的客户正在测试 LM5119的 LEV 产品

输入电压为25V 输出电压为12V IO ~ 25A

当他们使用较小的 Rsense 时、似乎会观察到振铃问题并变得不稳定。

R Sense 为~ 1.5m Ω。
我们想检查 LM5119的 Rsense 要求是否有限制?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此不应存在硬性限制。 您只需确保有良好的信噪比、并且可以使用数据表中提到的 II 型补偿器来使环路保持稳定。 因此、检测增益为10后的电流信号应远大于斜坡信号。