This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:具有多种温度条件的充电器控制解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994233/bq24040-charger-control-solution-with-multiple-temperature-conditions

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ21061

大家好、

我的客户使用 BQ24040作为充电器解决方案。

但是、控制条件比以前更困难。 具体情况取决于温度、现显示如下:

(a)超过40度:残疾

(B) 10至40度:快速充电(1C、大于500mA)

(C) 0至10度:慢速充电(100mA 下为0.2C)

这可能需要软件控制作为解决方案。 (例如:MCU 的 I2C 接口)

我想问是否有合适的解决方案。

感谢您的帮助!

Dave Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    一个选项是向现有的 bq24040解决方案添加电压监控器电路、让我找到这个并与您分享。

    我们还有一个可编程充电器 bq21061、可降低热阈值。  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您可以参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slua955/slua955.pdf

    此致、

    Nick