Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ21061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 主题中讨论的其他器件: BQ21061
大家好、
我的客户使用 BQ24040作为充电器解决方案。
但是、控制条件比以前更困难。 具体情况取决于温度、现显示如下:
(a)超过40度:残疾
(B) 10至40度:快速充电(1C、大于500mA)
(C) 0至10度:慢速充电(100mA 下为0.2C)
这可能需要软件控制作为解决方案。 (例如:MCU 的 I2C 接口)
我想问是否有合适的解决方案。
感谢您的帮助!
Dave Chang