This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:并行连接多个受保护电池时出现问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994250/bq4050-issues-with-connecting-multiple-protected-batteries-in-parallel

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ24617

我们希望更新 使用 两个2s2p 电池组的系统。 每个电池组由 BQ4050电量监测计管理和保护、并在馈入 BQ24617充电控制器之前直接并联。    我们在 BQ4050错误进入保护模式时遇到了一些奇怪的问题、一般而言、不喜欢两个受保护、可能不平衡的电池并联而不带某种 ORing 的想法。 系统的目的是在电池组在运行期间耗尽时提供更大的冗余、但 我开始考虑将电池组整合为一个的想法。 在阅读  类似文章后 、我将开始精简工作、并希望获得一些有关如何实现可靠电池解决方案的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有故障事件的日志? 发生故障时、是否为一个电池组禁用了 FET?

    正如您链接的另一篇文章所解释的、以这种方式配置电池组通常不是一个好主意。

    此致、

    Wyatt Keller