This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR021205:DCR021205P 的 OCP 行为和短路阈值

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR021205, REG103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994229/dcr021205-the-ocp-behavior-and-short-threshold-of-dcr021205p

器件型号:DCR021205
主题中讨论的其他器件: REG103

尊敬的:

我们现在正在推广此器件 、我们 对此有几个问题、您能帮我们检查一下吗?

该器件没有 OCP 功能、仅具有 OTP 和短路保护、因此我们需要知道:

  1. 对于短投,我们想了解更详细的信息,如电流阈值,以及短路保护、重试或锁定后的行为是什么? 而短投影由 LDO 处理?
  2. 该器件没有 OCP、因此 Vout 将随 Iout 增大而降低? 如果是、那么如果我们将输出电流提高得非常慢、电源模块是否会损坏?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    我已经联系过团队、我们将在今天或星期一与您联系。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    DCR021205的电流限制阈值为700mA (典型值)。  电流限制保护在 LDO (REG103)内部。 过流情况消失后、器件将重新启动。

    2.该器件具有 OCP、可降低输出电压和电流消耗。 该器件应保护自身免受缓慢增大的 IOUT 的影响、但不建议在高于器件额定电流的情况下运行。

    此致、Jason