This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84205:需要非内部绝对接地(节点0)模型

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992868/tpsm84205-need-for-a-non-internally-absolute-ground-node-0-model

器件型号:TPSM84205

尊敬的 TI 支持团队:

    在我的设计中、我计划使用多个 TPSM84205稳压器模块、其中的一些 VIN 和 GND 引脚不会直接连接到电压源和系统的绝对接地端。 因此、出于这一目的、我努力深入 研究了 https://www.ti.com/product/TPSM84205上提供的未加密瞬态模型 、发现一些内部节点连接到绝对接地(0)。 我修改了模型文件,在每个子电路中添加了一个额外的 GND 节点,将所有0更改为 GND,并在所有的“V(..)”后面加上“-V (GN)"。 (除.ic…外 行和条件语句,如“..>0.5、1、0,我不确定它们是否与地面有关)。 幸运的是,使用 Notepad++上的“v\([\w]*)”和“\(v\($1\)-v\(GND\)”regex 表达式可以轻松替换电压基准。

    之后、我还修改了所提供仿真项目的原理图、在 Vsource 和绝对接地之前添加了一个较小的电阻值。 仿真结果表明、仍有少量电流流入地面。 理论上、所有电流数量是否应返回到 Vsource (25V)? 出于我的设计目的、此修改是否正确、或者如何进一步修改? 如果 TI 能够提供一个非内部绝对接地(节点0)瞬态仿真模型、甚至是一个平均瞬态模型 、那对我来说会很好。

    修改后的模型文件也附在此处。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM84205_5F00_TRANS_5F00_GND_5F00_changed.lib

   此处随附了 R1原理图和仿真结果的屏幕说明。


此致、
帕克农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pakon、

    我将此帖子分配给可以提供进一步指导的仿真专家。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Amod。 我看到这在工作中。

    Pakon、

    感谢您报告此问题。 我们将在取得进展时更新此主题。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amod 和 JC、

       我期待得到进一步的指导。

    帕克农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pakon、

    工作已分配、但我还没有时间表。 我们将在发布模型后对此进行更新。

    谢谢、
    JC