This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:充电 STAT 错误

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993782/lm3658-charge-stat-error

器件型号:LM3658

大家好。 我在禁用 TS 引脚的情况下使用了 LM3658SD-A/NOPB。 连接 交流壁式适配器时、STAT1和 STAT2 1Hz 闪烁会使电池变白。 正确?数据表中似乎没有对此进行说明。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 STAT1和 STAT2都处于开启状态、则表示 预鉴定模式中止、您可以在数据表部分中看到标题为"预鉴定模式"的更多信息

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我‘,但我认为“打开”是不断的意思。 这是连接了适配器但没有电池的视频

    e2e.ti.com/.../LM3658_B6720160A17B1A81_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以参阅表1。 状态引脚汇总

     

    此致、

    Nick