请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3658 大家好。 我在禁用 TS 引脚的情况下使用了 LM3658SD-A/NOPB。 连接 交流壁式适配器时、STAT1和 STAT2 1Hz 闪烁会使电池变白。 正确?数据表中似乎没有对此进行说明。 此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我在禁用 TS 引脚的情况下使用了 LM3658SD-A/NOPB。 连接 交流壁式适配器时、STAT1和 STAT2 1Hz 闪烁会使电池变白。 正确?数据表中似乎没有对此进行说明。 此致
我‘,但我认为“打开”是不断的意思。 这是连接了适配器但没有电池的视频