This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23608:如果 SYNC 输入保持高电平、会发生什么情况?

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2842, LMZ23608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993544/lmz23608-what-will-happen-if-sync-input-is-stuck-high

器件型号:LMZ23608
主题中讨论的其他器件:LM2842

您好!

为了提供大量可寻址 LED、我在我的设计中使用了四个处于电流共享模式的 LMZ23608。 生成 LED 输入信号的微控制器由 LM2842独立供电、该电源轨由同样作为5V 待机电源运行的相同24V 电源轨供电。

当请求 LED 活动时、微控制器控制所有 LMZ23608的使能输入、并为模块生成90度相移时钟。

从数据表的7.3.1章"同步输入"中、我已经阅读了:

Applying a sustained logic 1 corresponds to 0-Hz PWM frequency and will cause the module to stop switching.

在本例中、"停止开关"到底意味着什么? 假设微控制器会发生故障或存在导致使能引脚和同步输入卡在高电平的软件错误、模块是否会安全关闭、或者它是否可以在 FET 导通时停止开关并将我的5V 电源平面连接到24V 电压轨?

我提出这一要求是因为在这种情况下、软件错误会导致我的设计发生灾难性故障、方法是将5V 电压轨上的聚合物电容器烧断。

提前感谢您的澄清。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否仅提供 LMZ23608电源模块的原理图或方框图、仅供我进行视觉解释? 聚合物电容器连接到哪里?  

    我在这里的理解是、如果存在持续逻辑高电平(1)、器件将停止开关和关断。 这意味着 LMZ23608的输出电压将为零、因为没有用于调节电压的开关特性。 LMZ23608的输入电压仍为高电平。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢你的答复。 这些电容器确实连接到 LMZ23608模块(铝聚合物电容器)的输出端。 输入电压轨为24V 时、输出稳压至5V。因此、很明显、如果模块的输入和输出持续连接、将输出电压轨驱动至24V、我的应用电路将会受到严重损坏。

    „“停止开关”可能意味着模块内的高侧开关保持启用状态,从而在同步输入持续驱动为高电平时将输出持续连接到输入电源轨。

    如果„STOP switching (停止开关)”仅表示输出电压将关断至0V,则一切正常。 我很清楚输入电源轨保持通电的事实。 此外、在我的应用中、如果输出电压意外下降、则不会发生任何严重情况。 在时钟信号发生故障时、输出绝不应大幅超过5V。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我在这里的推理是、在"停止开关"的情况下、内部监控电路会尝试关断器件、这意味着输出电压关断至0V。 如果在无效开关频率/同步注入期间 VOUT = VIN、则会是设计中的缺陷。   

    但是、为了安全起见、我将与之前从事此工作的工程师进行双重检查。 我希望得到相同的回复、但需要确认。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您的双重检查。 最后、我还假设模块将监控卡滞信号并安全关闭。 在数据表中、电气特性中给出了85%的时钟最大占空比、因此在技术上、如果信号处于高电平的时间超过最低允许频率的85%、则可以关断。

    我n‘t 不想在我的设计中尝试它、因为我要构建的原型 PCB 上的 BOM 成本相当高。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    明白。 我已联系过之前在该部件上工作的系统工程师。 我希望在今天结束之前提供反馈、并结束这篇帖子。 当我获得有关此内容的更多信息时、我会向您回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    它将停止计时、因此、最后一条 PWM 命令完成后、它将停止开关。 这意味着器件输出电压应保持0V 和关闭。  

    此致、
    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您的澄清。 在这种情况下、我可以安全地使用我的设计中的模块。

    周末愉快!

    此致、

    Thomas