This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:PMP10861栅极驱动器电路 UCC27511

Guru**** 2766185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, PMP10861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994084/ucc2897a-pmp10861-the-gate-driver-circuit-ucc27511

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:UCC27511PMP10861

尊敬的 TI 专家:

 在 PMP10861参考设计原理图中、使用了 UCC27511低侧栅极驱动器。 这些组件的用途是什么? 如何计算电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo、

    当 VSEC 在初始启动期间变为高电平时、SR 体二极管用于启动、VDRV 尚不存在、U2-IN+通过 D4连接到 U2-VDD、U2在 VDRV 接管并为 U2和 U4提供偏置之前启动。 这就是 D4和 D10用于启动 SR 驱动器的方法。 R4用于减缓 U2-IN+上升沿、但 U2-IN+下降沿绕过 R4至 D5。 当需要引入导通延迟时、通常在栅极驱动器的输入端使用此技术。 在基准测试期间调整 R4 (R11)的值、以匹配与初级 SR 相比的次级 SR 时序。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的解释。

     对于变压器3:7匝数比为 PMP10861的情况、次级绕组电压(VSEC1/VSEC2)将非常高、尤其是在36V 输入电压下、这意味着 U2-IN+或 U4-IN+将施加高电压(VSEC 至 R4/R11)、 然而、UCC27511的数据表只允许-0.3V 至+20V 的电压范围、IN+引脚上是否存在在高电压电平运行的风险?

    根据我的计算结果、在输入电压为36V 时、sec2最大值为84V、输入电压为9V 时、SEC1最大值为28V、两者均高于 UCC27511规格。  

    如有任何问题、请予以更正。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新生儿、

    VDRV 固定为~12V。 当 VSEC1、VSEC2超过12V 时、D4、D10导通以将 IN+的峰值钳制到 VDRV。  

    此致、

    Steve M