This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:LM5100A 使用问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5100A, LM5101A, UCC27289, UCC27282, UCC27284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994319/lm5100a-lm5100a-using-issues

器件型号:LM5100A
主题中讨论的其他器件: LM5101AUCC27289UCC27282UCC27284

您好、TI 专家

我是否可以知道 LM5100A 是否可以直接连接3.3V CMOS?

TTL 是否与 CMOS 兼容?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    为了与3.3V CMOS 兼容、我假设对于驱动器输入、LM5100A 将不兼容。 LM5100A 具有5.4V 典型导通阈值。 在该驱动器系列中、LM5101A 是兼容的、因为阈值最大为2.3V。

    您应该查看一个与 LM5101A 类似的更新驱动程序。 UCC27282、UCC27284和 UCC27289 驱动器是性能得到改进的较新驱动器。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、