This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLF50211EL 的替代产品

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560430-Q1, LMR34206-Q1, LMR36006-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994497/alternative-to-tlf50211el

主题中讨论的其他器件:TPS560430-Q1LMR34206-Q1LMR36006-Q1

您好!

对于新设计、我的客户正在寻找  TLF50211EL 的替代产品。 它不必是 P2P。  

有什么建议吗?

BR Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR Josef、

    考虑查看以下支持2.1MHz 开关频率且通过汽车认证的器件:

    TPS560430-Q1 36V、0.6A、2.9mm x 1.6mm 封装

    LMR34206-Q1 42V、0.6A、2.0mm x 3.0mm 封装

    LMR36006-Q1 60V、0.6A、2.0mm x 3.0mm 封装

    其他

    Sam