This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:它是否可与 Vin=Vout 搭配使用?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, LM3478, LM5155, LM5156, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993719/tps43061-does-it-work-with-vin-vout

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM3478LM5155LM5156LM5122

对于 Vin=9V 或12V 和 Vout=12V、我们需要升压或降压/升压。 输入电压来自支持 PD 的 USB-C 端口。

我希望 TPS43061在9V 输入电压下作为升压工作、并在12V 电压下以旁路模式工作。 但令我惊讶的是、在 Webench Designer 中、如果 Vin 设置为9至12V、Vout 设置为12V、则无法实现这一点。 这是令人困惑的、因为如果芯片无法处理非常接近 Vout 的 Vin、那么提供旁路模式的好处是什么?

我还在 Webench Designer 中使用了一些其他芯片。 LM3478/3488/3481、LM5156和 TPS40210-40211确实支持 Vin=Vout、但 LM5155不支持 Vin。

我的问题:

TPS43061是否支持 Vin 略低于或等于 Vout (从轻负载到大约2.5A 输出)?

2.升压转换器或控制器支持 Vin 略低于或等于 Vout 的标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在您的应用中接触并考虑我们的产品。  

    Webench 旨在支持升压操作、因此在 Webench 中不支持 Vin=或>Vout。  实际上,您提到的所有设备都可以将 d 用于 Vin=Vout 或 Vin>Vout。  当 Vin>Vout 时、升压转换器将停止开关、整流器二极管将输入传递到输出。   

    如果在输入电压大于输出电压时需要旁路操作、可以考虑 LM5122或 LM5123、它们具有称为"旁路"的特殊模式、即高侧 FET 将导通、以最小的导通损耗传递输入电压。  LM5122是一款已发布的产品、LM5123是我们目前在 APL 下进行采样的新器件。  它们都支持此类旁路操作。  

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matian、

    感谢您确认并单击"解决"按钮。  如果我们可以提供进一步帮助、请随时与我们联系。

    谢谢、

    Youhao