This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:发生次谐波振荡

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992622/tps43061-subharmonic-oscillation-happen

器件型号:TPS43061

您好!

我在 我的项目中使用 TPS43061。

输入电压:12V 至16.4V

输出电压:36.5V

峰值功率:360W

当负载电流约为4A 时、I 面临14.4V 和以下的次谐波振荡。

我想添加外部斜率补偿电路来抵消次谐波振荡。

您是否有任何可以实现该设计的应用电路?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您使用 TPS43061进行设计。  您能否将电流感应电阻器降低50%、这将使内部斜率补偿相对更强。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的电流设计 Rsense 电阻器值设置为 1.42mΩ Ω。  

    电感值为4.7uH。

    在本例中、让我尝试进一步降低 Rsense 值并测试设计。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.42m Ω 听起来已经很小。  恐怕这与斜坡补偿无关。  您能否分享您的原理图和一些可以显示问题的关键波形?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们发现、当我们使用外部焊料导线并连接到外部 PCB 进行 Rt 调优时、次谐波振荡是由 RT/CLK 环路引起的。   

    最后、我们通过直接将电阻器安装在 IC 引脚附近来调节 Rt、问题得到解决。

    附件是我们应用的 TPS43061原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victory:

    感谢您的更新、并祝贺您解决了此问题。  右侧显示了 RT 电阻器应由 IC 靠近放置的位置。  重新设计 PCB 时、另请阅读数据表布局指南。  

    让我关闭这里的主题。 如果我们可以提供进一步帮助、请随时与我们联系。  

    谢谢、

    Youhao