This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180 VIN 引脚必须连接到反激式输入?

Guru**** 2814645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994422/lm5180-lm5180-vin-pin-has-to-connect-to-the-flyback-input

器件型号:LM5180

大家好、

我的客户询问 Vin 引脚是否必须连接到 LM5180的反激式输入? 它们能否在点 A 和点 B 之间添加一个二极管? 该设计旨在在输入电压降至4.5V 左右或以下时使 Vin 引脚电压高于4.5V。

以下电路是否存在任何风险? 您能解释更多原因吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    我已经联系过该器件的专家。 我们将于今天或星期一与您再次进行讨论。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    VIN 必须连接到变压器的初级绕组。 该器件需要感测该初级绕组上的电压、以正确调节输出。 因此您无法使用该二极管。

    Sam