This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:针对闪光灯以最快速度点亮 LED

Guru**** 2536510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994315/lm3409-light-up-leds-as-fastest-as-possible-for-flash-light

器件型号:LM3409

您好!

我们使用具有组件值的定制 LM3409电路板作为数据表示例"用于4个 LED 的模拟调光应用"。

在本例中、Iadj 保持开路以获取 LED 的满电流。 电源为24V。 我们的 LED 模型为:Cree 2835 - JB2835AWT-W-H40GA0000-N0000001

该 LED 连接到输出端、每个输出端具有8个并联行、每行5个 LED。

我们正在尝试在1ms 内将它们完全照亮,并让它们在大约0.5ms 的时间内进入打开状态。 这是因为我们的工业视觉摄像机和应用需要这种细节。 当 LED 完全打开时、我们需要在大约0.25ms 的时间内执行一个 foto 操作、这就是为什么我们需要0.5ms 的打开状态。 我已使用示波器进行检查、发现 EN 触发器和电感器峰值输出之间的时间大约为5ms。 在电感器输出上添加220nF 陶瓷可解决此问题、并将该值降低到2us。

现在、我们遇到了一个问题、即 LED 仅在8-10ms 后以恒定斜坡完全点亮。 当我们在1ms 后拍照时、光线非常低。

我想问您:

-如何尽快提高 LED 的亮度? 由于有并行的 LED 行、电流可能不够、因为它会在不同的分支上拆分、并且需要重新计算组件?

-我在计算中使用20V 电压时的 Vo 进行了一些测试、但没有帮助。

-我尝试将分流电阻器设置为低至0R05,我得到的光稍多一点,但相当难以察觉,并且光速仍在8-10ms 内。

有什么建议吗? 我想使用 LM3409基本原理图解决该问题、但如果不够、我也可以添加外部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaroslav、

    我想从您的设计中了解更多信息。

    VIN 为24V、Vf 看起来是2.95V、5个串联电压将 Vout 置于大约14.75V 的电压下。

    电感器值是多少?

    所需的电流是多少?  0R05约为5A 峰值、LED 未为此额定电流。  在器件型号中以"W"表示的额定最大电流为150mA。

    什么是 ROFF 和 Coff?

    您使用哪个引脚进行调光(EN 或 UVLO)?  PWM 低电平有多长时间?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器的额定电流为5A、电流为22uH。
    当在最大输出端保持稳定时、所需电流为1.5A。
    无 PWM、我使用 EN 为其加电、Iadj 与可调节微调电容器相关。
    ROFF 为15k、Coff 为470pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaroslav、

    如果您使用 EN 打开 LM3409、则可能会由于 VCC 放电而出现延迟。  如果该引脚为低电平且持续时间较长、则使用 UVLO 引脚启用。  如果您使用的是 UVLO、则可以添加一个二极管来将 UVLO 拉低、当您的 EN 信号为高电平时、它不会影响 UVLO 运行。

    您可以在启用脉冲之前查看相对于 Vin 的 VCC 电压、以查看 VCC 电压是多少。

    以下是您的设计计算: (tramp 是电感器电流达到1.5A 所需的时间)

    输入电压 24
    VLED 2.95.
    编号 5.  
    已部分指示灯 8.  
    Imaxled 0.15 A
    指示 0.000022 h
    很好 15000 电阻
    COFF 4.7E-10. F
    理想 1.5 A
    输出电流 1.243.
    RCS 0.05 电阻
    IC 0.2486
    VLED 14.75
    IOFF 0.0009419 A
    TOFF 6.20246E-07
    占空比 0.614583333  
    9.89041E-07
    fsw 621392.9209 Hz
    DI 0.415846958 Apkpk
    IPK 1.707923479 APK
    RCS 0.145556872 电阻
    趋势 3.56757E-06

    此致、