This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS627451:TPS627451

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TPS627451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994240/tps627451-tps627451

器件型号:TPS627451
主题中讨论的其他器件:TPS62745

你(们)好

目前3.3V (TPS62745)芯片严重短缺。

我们可以访问一些2.8V (TPS627451)器件

我们发现、通过 用   分压器替换电感器负载侧和 VOUT (引脚5)之间的链路、我们可以将输出电压增加到3.3V。

下面的粗糙草图:

这是否会导致任何问题?

这是否是解决我们的电源问题的可接受解决方案?

您还有其他我们可以考虑的选项吗?

非常感谢您的帮助。

此致

Alastair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alastair、

    从技术上讲、这可以正常工作、但不建议这样做。

    由于 VOUT 引脚上的信号不仅用于测量电感器电流、还用于设置 PWM 时序、因此从实际输出电压偏移该信号的外部分压器将影响整体环路响应。

    如您所见、电压控制环路最终会强制输出电压达到所需值、但 您可能会发现这会导致意外的负载/线路调节和/或瞬态/环路稳定性问题。

    此致、

    -Matt