This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:24V/60A 电源

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994234/lm5143-q1-24v-60a-powers-supply

器件型号:LM5143-Q1

大家好、团队、
该器件能否支持以下高功率转换器?
VIN=48V_TYP、Vo=24V/Iomax=about 60A

或者、您是否有任何其他推荐的 TI 解决方案?
客户希望将其配置为 非隔离式转换器。

此致、
H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San、

    这是一个非隔离式多相降压控制器。 24V/60A 在4相位下是可行的(假设不需要隔离)。

    此致、

    Tim