This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:当 COMP=0V 时、预期最大静态电流消耗

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994161/ucc28c42-expected-max-quiescent-current-draw-when-comp-0v

器件型号:UCC28C42

要禁用 UCC28C42、可将 COMP 引脚接地。

在这种情况下、预期的最大电源电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    遗憾的是、最大拉电流不是测量参数、因此我们只能遵循数据表中给出的最小值和典型值。 我在 E2E 上发现您的问题至少在其他两次被问及、您可以参考以下案例: 案例1 案例2、以获得更多见解。 我的建议是、应遵循典型的1mA 电流作为正常运行的最大值。 对于异常运行、例如将 COMP 引脚拉低(GND)以命令零占空比、最大拉电流在内部受到限制以保护误差放大器。 您可以将 COMP 连接到 GND 并测量电流限制、以确认高于1mA 的裕度有多大? 您还可以建议将 CS 拉高>1.1V 作为关断方法吗?

    此致、

    Steve M