This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:如何设置 BQ25120A 的充电电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990925/bq25120a-how-to-set-the-charging-current-of-bq25120a

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: TPS7A02

您好、先生、

我们认为 bq25120A 是一款适用于可穿戴 设备和物联网的低 IQ 高度集成电池充电管理解决方案、我们的项目之一已将其用于设计。

但我们对 它有一些疑问、如下所示:

  1. 我们的电池为30mAh、ISET 电阻器是否适合设置7320欧姆 、以便将充电电流设置为27mA? (50mA 时不是3920欧姆)。
  2. 在 CE 安全测试期间、应用了"单组件故障测试"。 (测试将针对每个组件进行短路和开路。)

情况1.   在测试 BQ25120A 时、将 A2短接至 B1。 (假设 BQ25120A 损坏。)

           然后、它会向电池消耗很大的电流。

           我们如何解决此类安全测试?

情况2.   当 I 将 C17电容器短路时、电流消耗约为310mA。 在连接的设置下、 为什么 BQ25120A 不切断电路?

           为什么过放电保护没有减少大电流消耗?

           我们的设置是否有问题?

我在下面添加了电路原理图、希望能 帮您分析问题。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我们的电池为30mAh、ISET 电阻器是否适合设置7320欧姆 、以便将充电电流设置为27mA? (50mA 时不是3920欧姆)。   - 这是正确的设置,是的。  
    2. 情况1是将输入直接短接至电池、您可以在引脚之间添加背对背二极管以防止这种情况。 一个二极管是不够的、因为 Vin < Vbat 条件下会出现短路。  对于案例2、这是适配器存在还是电池供电? SYS 轨的最大电流受 I (limf)限制  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢。

    但在你的回答中,我仍然对案例1有一些疑问,如下所示:

    您能为解决方案提供更多信息吗? 什么 是背对背二极管? 在 我们的案例中、背对背二极管如何工作? 是否有建议零件可供参考?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    在 IN 和电池之间放置类似这种二极管可能起作用: https://www.ti.com/product/TPD1E6B06

    请问您希望通过什么 CE 安全测试? 我们 已通过此 器件的 IEC 62368 G.9测试、无需使用此二极管即可通过测试。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。  实际上、我们正在寻找通过单个故障条件测试的方法。  

    如前所述、 它们将 A2短接至 B1、 如果 A2短接至 B1 而没有二极管、TI 如何通过测试? 有任何情况吗?

    关于您之前的答复、提到 BQ25120A 已通过此 器件的 IEC 62368 G.9测试、并且不需要使用此二极管来通过测试、它 是否按照以下方式重新评估此器件:

    如果是、您是否有任何有效的认证 和 IC 的测试报告中有关用于评估的" IC 限流器"的信息?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我将与您脱机联系以共享报告。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢。 虽然我的项目还有两个问题、如下所示:

    1. 你可否 同时提供 CB 证书? (对于 CB 报告、已检查的证书供应商是可以的、他们将停止将输入短接至输出。)

    2.  对于 C11问题、我们将针对单个故障测试将1个电容器替换为2个电容器串联、如下所示:

    正如 Cert 供应商指出的、IEC62368测试将使 IC 的每个端口短路。  对于 BQ25120A、供应商还将 BAT1/BAT2短接至 A1、D5、A5。

    在我们的电路中、我们还有一个 TI - LDO TPS7A02。 它还有一个用于连接电池的端口。 因此、它还需要针对单故障测试进行测试、供应商还会将端口 Pin3/4短接至 PIN2/5 (GND)。

    对于此类单一故障测试、 我们如何解决并获得安全测试通过?

    谢谢、

    此致