请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515 大家好、
数据表提到 TPS92515可以支持100Hz 至2kHz 的标准 PWM 输入、频率低于100Hz 的频率如何、比如30Hz?
支持此频率有任何潜在风险? 还有其他需要考虑的方面吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.