This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:原理图一致性审核请求

Guru**** 2533660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993773/tps54360b-q1-schematic-conformance-review-request

器件型号:TPS54360B-Q1

您好、支持团队

我收到了一位客户的请求、要求我检查电路图的一致性。

请查看电路图。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    请按如下方式进行检查:

     1、添加0.1uF 50V、并将其靠近 VIN 和 D294 GND 放置

    2. 添加0欧姆与引导电容 C1010串联

    3.输出陶瓷电容应为25V 或更高的额定值,同时使用1x10uF--22uF 50V 陶瓷电容与1pcs 68uF-100uF 固态聚合物电容组合使用

    4.使用实际输出电容器和 ESR 在 Webench 中模拟电路以定义 COMP 值

    B R

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    请查看修改后的电路。

    [之前]

    [之后]

    此外、作为一款类似产品、TPS54560BQDDARQ1有申请电路审查的历史。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/993772/tps54560b-q1-schematic-conformance-review-request

    我们将按如下方式向您发送查询链接。 由于这是一款类似产品、如果您有任何值得购买的产品、请告知

    查看 项目。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    新设计看起来不错。

    建议测量原型板上的实际环路响应、因为可能有其他电容器连接到输出13V 电源轨。

    B R

    Andy