This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:关于 EN 端子的绝对额定值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994397/tps54140a-about-the-absolute-rating-of-the-en-terminal

器件型号:TPS54140A

尊敬的 TI 团队

当我在以下条件下执行 WEBENCH 时、会产生以下电路。
VIN = 4.75-32V
VOUT = 3.75V
Iout = 1.5A

此时、如果您在 Vin = 32V 时通过连接到 EN 端子的分压电阻器检查施加到 EN 端子的电压、
32×44.2k /(105k + 44.2)= 9.47V
我认为这超过了 EN 端子的绝对额定值5V。
可以像上面的电路那样设置 EN 端子的分压电阻吗?
(如果没有问题、请告诉我原因。)

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    Rent 和 Renb 将系统导通电压设置为4.1V、关断电压设置为3.6V、EN 可能会在最大输入电压下超出额定值、因此有4.7V 齐纳二极管可将电压钳制在5V 以下。

    B R

    Andy