This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:具有相同尺寸和功能的替代器件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993904/tps54824-alternate-part-with-same-footprint-and-functionaity

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件: TPS54424

您好,

我们正在产品中使用 TPS54824RNVR。

但这部分在世界各地都缺货。

因此、我想知道是否有任何替代器件型号 具有相同尺寸和功能的 TPS54824、因此我们可以在现有产品中使用它。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    唯一的潜在选择是 TPS54424、但它只能在您需要的负载电流<= 4A 时工作。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    TPS54424 也没有库存。

    TI 计划停产 TPS54824系列吗?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    否、没有任何计划淘汰此器件系列。

    Anthony