This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:最小降额时间的计算

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994399/ucc28704-calculation-for-minimum-demag-time

器件型号:UCC28704

尊敬的 TI 专家:

请参阅数据表:SLUSCA8A–2016年2月–2016年2月修订版)

我需要计算最短的 Tdegg (在 MOSFET 关断后 UCC28704将对 Vs 引脚采样的时间)、请参阅数据表图14。 当然、在具有已知组件的现有简单 DCM 反激式转换器中、一旦我们知道关断时的最小 MOSFET 电流、就可以轻松地计算出这一点、该电流可以通过 CS 引脚上的最小关断电压和电阻 RCS 的值计算得出。 数据表表表6.5指出、最小 CS 关断电压为170mV。 不过、我目前不理解的是电阻 RLC 如何调制该关断电压(请参阅图24)。  请建议如何根据图24的组件计算最小 MOSFET 关断电流、同时考虑 RLC

此致、

Jonard Rico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RLC 电阻器会向 CS 信号添加失调电压、因此栅极驱动器会在高压线路提早关闭。  此偏移是通过连接到 VS 引脚的电流镜和电流感应电阻器产生的。  CS 引脚上产生的电流基于开关导通时从 VS 引脚流出的电流。  这称为 IVSL 电流。  

    从 CS 引脚流出的电流为 IVLS/KLC。  有关 KLC 值、请参阅数据表、有关参考的方框图。  您应该能够通过 NP/NS 和 RS1计算 IVLS 电流。  请注意、数据表的第7.3.1.3节对此进行了更详细的讨论。  只需对 RS1公式进行代数处理即可获得 IVSL。

    此致、