请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我正在寻找 适用于18650电池组 (6S2P 和8S2P)的 BMS 电池充电器
充电电流要求最大范围为2A-5A
对此电池充电有什么好的建议?
该功能需要包括电池平衡、OVP 和 UVP 保护。
希望这是一个独立的规范。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找 适用于18650电池组 (6S2P 和8S2P)的 BMS 电池充电器
充电电流要求最大范围为2A-5A
对此电池充电有什么好的建议?
该功能需要包括电池平衡、OVP 和 UVP 保护。
希望这是一个独立的规范。
谢谢。
您好、Tasi、
遗憾的是、我们没有适用于6S+电池组的独立单 IC 充电解决方案。 我建议在 https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上搜索多芯片参考设计。
此致、
Jeff