This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:具有6V 太阳能电池板和3.7V 锂聚合物电池的 BQ24650

Guru**** 2535080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994060/bq24650-bq24650-with-6v-solar-panel-and-3-7v-lipo-battery

器件型号:BQ24650

大家好、

首先、我希望大家都做得很好。

我目前正在从事一个项目、该项目将使用太阳能面板接口以及3.7V 锂聚合物电池(夜间)。 因此、太阳能电池板将在白天为系统供电并为电池充电、而电池将在夜间接管。

因此、我认为 BQ24650足以应对此用例。 但我有点担心、因为我看到很多帖子(没有最终答案)、人们使用6V 太阳能电池板时、电池充电遇到问题、我是第一次使用太阳能电池板。

我需要您的帮助来回答一些问题、并确保我使用正确的组件和价值观。

1 - MPPSET 电压是否必须为1.2V Sharp? 还是1.2V 最小值? 太阳能电池板提供的电压是否不能有波动、这样电压并不总是一样、这取决于日光强度? (我认为波动可能是电流而不是电压)

2 -以下是我正在使用的太阳能电池板的特性:

  • 开路电压:7.7V
  • 峰值电压:6.5V
  • 峰值电流:930mA
  • 峰值功率:6.0W
  • 功率容差:+/-10%

那么、对于 MPPSET、 我应该使用分压器从6.5V 获得1.2V、对吧? 我们使用峰值电压进行计算?

3 -由于3.7V Lipo 电池的最大充电电压通常为4.2V、因此我应该将 VFB 设置为4.2V (或4.1V、以确保安全)、对吧?

4 -正如我说过的、我想在白天使用太阳能电池板、在夜晚(或白天)使用电池为电路板的其余部分供电、所以我应该在 VBAT 和 VSYS 之间进行与具有 D3的 EVM 相同的设置、对吧?

              

这意味着 VSYS (我是指进入电路板的电源)将在6V (来自太阳能电池板)和大约3.1V 至3.7V (具有 D3压降、并且取决于电池充电量)之间变化、对吧?

4 -在本例中、当我的系统使用3.3V 时、我想应在 D3之前放置一个稳压器、将6V 电压降至3.3V。 但在这种情况下、当电池充电且太阳能电池板仍在工作时、Vbat 是否会因为3.7V 大于3.3V 而接管? 我在这个问题上有点卡滞。

感谢你的帮助。

此致、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  与 MPPSET 引脚上1.2V 相关的电池板电压与太阳能电池板的最大 PowerPoint 相对应。 这就是您计算 MPPSET 电阻器配置的方法。 当太阳能电池板电压开始下降时、输入电压调节环路启动以防止太阳能电池板电压进一步下降、这使得太阳能电池板能够在其最大 PowerPoint 上运行尽可能长的时间
    2. 是的、您根据太阳能电池板的最大 PowerPoint 进行计算
    3. 将充电调节电压设置为电池的最大充电电压。 充电调节精度非常精确、CV 充电阶段允许为真实电池充满电
    4. 是的、但当电池连接时、电压范围可高达最大充电调节电压。 您不使用标称电压。
    5.  否、稳压器的输入取决于二极管 D3的偏置方式。 如果存在输入源、则输入源电压>电池电压不会使用电池。 您需要考虑在夜间和电池电压< 3.3V 时的情况。 在这种情况下、您的降压/线性稳压器无法将电池电压升压到所需的3.3V 电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢你的帮助。

    好的、一切都很清楚。

    作为更新、在进一步研究原理图的同时、我发现某些组件需要5V 电源(4.5至5.5V)、因此除非我使用升压器、否则3.7V 电池无法提供这种情况、 我不会这样做(我们以前有射频和 bosers 导致问题)。

    因此、我想我将升级到12V 太阳能电池板和7.2V 锂离子电池。 这解决了我在稳压器上的问题、因为我将在 VSYS 上(在 D3之后)放置一个(或者可能是 DCDC)的12V 至5V 电压。

    再次感谢你。

    此致、