大家好、
首先、我希望大家都做得很好。
我目前正在从事一个项目、该项目将使用太阳能面板接口以及3.7V 锂聚合物电池(夜间)。 因此、太阳能电池板将在白天为系统供电并为电池充电、而电池将在夜间接管。
因此、我认为 BQ24650足以应对此用例。 但我有点担心、因为我看到很多帖子(没有最终答案)、人们使用6V 太阳能电池板时、电池充电遇到问题、我是第一次使用太阳能电池板。
我需要您的帮助来回答一些问题、并确保我使用正确的组件和价值观。
1 - MPPSET 电压是否必须为1.2V Sharp? 还是1.2V 最小值? 太阳能电池板提供的电压是否不能有波动、这样电压并不总是一样、这取决于日光强度? (我认为波动可能是电流而不是电压)
2 -以下是我正在使用的太阳能电池板的特性:
- 开路电压:7.7V
- 峰值电压:6.5V
- 峰值电流:930mA
- 峰值功率:6.0W
- 功率容差:+/-10%
那么、对于 MPPSET、 我应该使用分压器从6.5V 获得1.2V、对吧? 我们使用峰值电压进行计算?
3 -由于3.7V Lipo 电池的最大充电电压通常为4.2V、因此我应该将 VFB 设置为4.2V (或4.1V、以确保安全)、对吧?
4 -正如我说过的、我想在白天使用太阳能电池板、在夜晚(或白天)使用电池为电路板的其余部分供电、所以我应该在 VBAT 和 VSYS 之间进行与具有 D3的 EVM 相同的设置、对吧?

这意味着 VSYS (我是指进入电路板的电源)将在6V (来自太阳能电池板)和大约3.1V 至3.7V (具有 D3压降、并且取决于电池充电量)之间变化、对吧?
4 -在本例中、当我的系统使用3.3V 时、我想应在 D3之前放置一个稳压器、将6V 电压降至3.3V。 但在这种情况下、当电池充电且太阳能电池板仍在工作时、Vbat 是否会因为3.7V 大于3.3V 而接管? 我在这个问题上有点卡滞。
感谢你的帮助。
此致、
此致、