This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740B:最大输出电流与输入电压间的关系(100mA 或200mA?)

Guru**** 2797225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994132/tps82740b-maximum-output-current-vs-vin-100ma-or-200ma

器件型号:TPS82740B

大家好、我想澄清一下 TPS82740B 数据表中显示的最大总输出电流。

我使用 TPS82740B 从输入电压= 4.0V 生成输出电压= 3.3V。 我还使用负载开关来控制单独的3.3V 电源轨。

数据表规格第7.3节 最大 Iout + Iload 如下所示:

   Voutnom + 0.7V <= Vin <= 5.5V       最大值= 200mA

   Voutnom <= Vin <= Voutnom + 0.7V   max = 100mA

在我的案例中、这两种情况都是如此、因此我不知道我的最大值是200mA 还是100mA、还是介于两者之间的某个值。 该规范似乎试图说、如果您没有至少0.7V 的余量、那么您不能提供200mA 的电流、但我不知道为什么会从200mA 突然下降到100mA。 为了增加这种混淆、 所有效率曲线均为200mA (对于任何 Vin/Vout 组合均无降额)。

感谢您的任何反馈。

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的提问。

    正确、器件达到0.7V 阈值时不会突然下降、但这种限制主要是由于热原因造成的。

    当 VIN 接近 VOUT 时、器件进入 所谓  的"100%模式"。 在此运行条件下、器件停止开关并使高侧 MOSFET 始终保持导通状态。  有关100%模式的更多信息、请参阅数据表。

    在这种情况 下、高侧 MOSFET 上的功率耗散可能过高、无法在相对较长的时间内保持200mA 的直流电流、并且可能会降低器件性能。

    为了避免出现热问题、建议运行条件建议将电流保持在100mA 以下、 以限制高侧 MOSFET 上的此功率耗散。

     如果您的 VIN 降至 Voutnom + 0.7V 以下(0.7V 是确保正确运行的节省空间)、请考虑这一建议的电流限制。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。