大家好、我想澄清一下 TPS82740B 数据表中显示的最大总输出电流。
我使用 TPS82740B 从输入电压= 4.0V 生成输出电压= 3.3V。 我还使用负载开关来控制单独的3.3V 电源轨。
数据表规格第7.3节 最大 Iout + Iload 如下所示:
Voutnom + 0.7V <= Vin <= 5.5V 最大值= 200mA
Voutnom <= Vin <= Voutnom + 0.7V max = 100mA
在我的案例中、这两种情况都是如此、因此我不知道我的最大值是200mA 还是100mA、还是介于两者之间的某个值。 该规范似乎试图说、如果您没有至少0.7V 的余量、那么您不能提供200mA 的电流、但我不知道为什么会从200mA 突然下降到100mA。 为了增加这种混淆、 所有效率曲线均为200mA (对于任何 Vin/Vout 组合均无降额)。
感谢您的任何反馈。
Jason