This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2766:它是否可以用作电压分离器?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2765, LM2766, LM2665, MAX660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994302/lm2766-could-it-be-used-as-voltage-splitter

器件型号:LM2766
主题中讨论的其他器件:LM2765LM2665MAX660

广受欢迎的 MAX660和 TI 的一款衍生产品 LM2665也可用作电压分离器。 MAX660数据表的第10.3节和 LM2665数据表的第一页中图示了"将 Vin 一分为二"电路。 但 LM2766 (也是 LM2765)的数据表中未提及该模式。

问题:

此器件中是否有任何额外电路阻止电流从高电压流向低电压? 或者它可以双向工作、正如 MAX660和 LM2665所做的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matianfu、您好!

    一般来说、我希望 LM2766也可以实现这一点、但并未经过测试。

    此致、
    Brigitte