This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:V1P8上的过压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994110/lp5569-overvoltage-at-v1p8

器件型号:LP5569

您好!  

我的客户在电路中发现了一个错误、并想知道该应用为何仍然正常工作。

它们将3.3V 连接到 V1P8。 V1P8上的最大电压为2V。  哪些外设连接到 IC 内部的 V1P8引脚?

您能解释一下这是否会导致芯片出现缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet,您好、在这种情况下、您能帮助 Jan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bock、

    V1P8引脚为数字电路提供输入电源。 列表中绝对最大额定值下的应力可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不意味着在这种情况下或在短时间内超出推荐运行条件所示的任何其他条件下器件不可避免地损坏。

    我们不建议对超出规格的电压进行配置、这会增加永久性损坏的风险。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的快速响应。

    我是 Jan Bock 所讨论的客户。 因此、我将实现1.8V 电源电压。

    请帮我解决 V1P8上的电流问题吗?

    在数据表中、所有 LED 关闭状态的典型值均指定为190uA。 但该引脚上所需的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    当所有 LED 都设置为最大电流时、可以直接测试 V1P8上的电流。 因此我们没有提供基准电流。

    请将 LEDx_CURRENT 和 LEDx_PWM 设置为最大值并测试电流。

    最恰当的考虑

    徐美奈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    我很高兴。 如果这解决了您的问题、请单击按钮。 如果仍有疑问、请与我联系~

    徐美奈