This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:外部 VCCTM 接地参考高侧驱动器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993494/lm5175-external-vcc-ground-referencing-high-side-drivers

器件型号:LM5175

我有兴趣使用 LM5175来驱动具有内置高侧和低侧驱动器(FBS-GAM02-P-C50)的 GaN 半桥。 半桥控制输入上允许的最大电压为5V、我的板上已经有5V 电源。 是否可以使用5V 电压驱动 LM5175 VCC 引脚、而不依赖于 VIN 和 BIAS 引脚的 LDO? (将它们保持未连接状态)这将使 LDRV 和 HDRV 引脚上的输出电压保持在0-5V 范围内。

第二个问题与将高侧驱动器基准引脚(SW1和 SW2)接地相关。 FBS-GAM02-P-C50内置有电平转换器、因此 LM5175的高侧输出无需连接到开关节点即可生成合适的栅极电压。 是否可以将 LM5175上的 SW1和 SW2引脚接地、或者这些引脚是否用于高侧驱动器输出电平转换以外的某种类型的感应/控制?

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我从未使用过仅连接 VCC 的器件。 因此、我的第一个反应是建议将 VIN 和5V 连接。

    我至少会创建第一个能够将 SW1和 SW2连接到电感器两侧的电路板、因为它们连接了一些感应功能、例如用于 DCM 运行。

    由于我没有找到时间亲自检查这个问题、我对您的体验很好奇。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    将 VIN 和 VCC 尝试连接到5V 电压轨时很有意义。  

    至于将 SW1和 SW2接地、只要 LM5175在 CCM 模式下运行、似乎不太可能导致问题?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    很可能、但如前所述、如果需要、我建议能够将它们连接到开关节点。

    此致、
    Brigitte