This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:Webench 仿真结果

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993818/tps543c20a-webench-simulation-results

器件型号:TPS543C20A

您好!

我使用 Webench 仿真了 TPS543C20A。

测量条件为 Vin = 11 ~ 13V、Vout = 0.85、Iout_max = 20A。

此时、Vout 将在0.85之前下降。

请告诉我原因吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    有多少输出电容?  输出电压上升速度似乎快于1.75V/ms、并且输出端具有16.7A 的电阻负载。

    您是否在 Webench 仿真中设置了输出电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter James Miller - San:

    输出电容为560uF。

    将 OCP 阈值从24A 更改为35A 后、我得到的 Vout = 0.85V。

    此致、

    Nishie