This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993274/ucc28070-input-current-distortion-when-decreasing-the-input-voltage-at-full-load
您好 Ramandep、
您能否将输入源更改为交流源并查看结果如何?
我担心 的是,如果输入电压出现这种失真,控制器可能会触发功率限制或 Vimo 饱和。
为什么选择 KVFF 为1.604?
您能否在帖子中填入参数添加计算器供我查看?
谢谢。
尊敬的 David:
感谢您的回复。
谢谢
如果 GC 等于 RS/NCT、则计算正确。
您应该能够使用隔离式探针和具有小电容的通用非隔离式探针来探测 IMO 引脚。
在这种情况下、您是否检查它是否触发功率限制功能?
感谢您确认计算正确。
关于探测 IMO 引脚、正如我在原始文章中提到 的-当我们使用连接到 IMO 引脚的电压探头启动转换器时、转换器不会启动并消耗高失真电流。 我们使用 的 P5200A 隔离式电压探头的输入电容小于2pF、我们已检查用于感应 IMO 引脚的引脚是否正确焊接。 我们不能在硬件中使用非隔离式探针。
请详细说明我们如何检查功率限制函数的触发?
您可以将 CSA/CSB 上的信号与 PKLMT 引脚进行比较。 一旦 PKLMT 上的电压高于 CSA/CCSB、控制中就会有一个逐周期脉冲受限函数。
请检查电感器电流以查看它是否限制电感器电流。
功率限制功能和峰值电流限制(PKLMT)是否两种不同的 IC 功能-功率限制由 IMO 引脚上的 RIMO 电阻器确定、峰值电流限制由 PKLMT 引脚上的电压确定?
我们已将 PKLMT 引脚电压设置为对应的100A、而预期的峰值电感器电流约为50A -因此触发 PKLMT 可能是问题的影响、但不是原因。
是的、它们是两个独立的函数、用于限制功率。
如果您无法探测 IMO、您可以增大 Rimo 以查看它是否解决了您的问题。
您还需要确保 CT 不会达到饱和状态。