This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:HS 引脚下冲电压规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993889/ucc256404-hs-pin-undershoot-voltage-spec

器件型号:UCC256404

尊敬的 TI:

我看不到 HS 引脚最小电压的规格。 这是否意味着 UCC256404 HS 引脚可以下冲至任何电压电平、而不会对其自身或其周围组件造成任何问题?

此致、

KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK

    它不能下冲到任何电压电平、为了保持 IC 安全、HS 的最小电压应高于-10V。 因为 HS 引脚是内部高侧低侧驱动器的中点。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    只要 HS 引脚不下冲至-10V 以下、仍然可以吗?

    此致、

    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi-Kok、

    是的、如果 HS 上存在下冲、请确保 HS-10V 和 HB-H<17V。

    希望这一点很清楚。