This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:进入省电模式的负载阈值是多少

Guru**** 2924830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993808/tps82085-what-is-load-threshold-for-entering-power-save-mode

器件型号:TPS82085

大家好、

客户不希望器件进入省电模式、因为它会产生额外的噪声、某些器件对噪声很敏感。

因此、客户询问如何在轻负载时不进入省电模式。

目前、他们放置了虚拟负载、但客户希望了解如何设计虚拟负载值。

用例条件:

VIN = 3.3V

Vout = 1.2V

ILOAD TYP =在设计过程中、未知。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的提问。

    PSM/PWM 运行之间没有明确的阈值。

    我们可以尝试在实验室中使用您的 VIN/VOUT 对其进行测试、但精确值可能会随工作条件而变化、例如温度、组件容差...

    为了实现"安全"解决方案、它们必须增大虚拟负载电流、从而完全破坏转换器效率。

    我是否可以建议您使用一个能够稳定工作在强制 PWM 模式下的器件? 例如新 的 TPSM8281x。

    如果您将模块设置为强制 PWM、您将在不引入任何虚拟负载的情况下获得所需的结果。

    另一种解决方案(如果适用)可以是将 LDO 与模块级联。 LDO 应过滤转换器输出、 从而始终降低噪声。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的快速反馈!!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我现在将关闭此主题并通过电子邮件向您回复。

    如果您需要进一步的支持、请随时在下面回复。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。