This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:卸下电压系统

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993484/bq24773-removing-the-voltage-system

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ24770

大家好、

客户想要确认是否可以在其应用中移除电压系统。 下面是查询。


"

我们希望使用 MCU 控制 BQ24773为3节或4节电池充电、但我们不需要系统电压输出。


我们如何处理此部件? 只需移除硬件中的系统电压输出? 软件配置是否存在任何问题?


2.当我们使用具有 MCU 的 BQ24773时、如何控制电量耗尽电池的充电过程? 如何激活关断电池并为其充电?

"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

     

    1. 如果您仅使用 BQ24773为电池充电、并且没有系统负载、则只需移除 J2即可、不会产生任何后果。 但是、请勿移除输出电容器、因为仍需要这些电容器来保持转换器稳定。 默认寄存器设置是正确的,但您也可以根据需要将 MinSystemVoltage()设置为较低的值,因为不需要 VSYS 调节。  
    2. BQ24773具有自动唤醒使能功能、该功能将自动应用较小的128mA 电流来唤醒电量耗尽的电池。

     

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回答。 客户有后续问题、以下是详细信息。

    "

    阅读 BQ2477x 数据表后、我想问以下一些问题:

    Q1:BQ24770和 BQ24773的功能是否相同、但与 MCU 的不同通信模式除外?

    Q2:当用户插入电池和充电器、但 MCU 未及时向 BQ2477X 发送充电电流和充电电压时、会发生什么情况? 是否会出现溢出或过压?

    问题3:如果我在 BQ 充电器中插入一个4S 电池、现在电池电压为13V、如何控制最大和最小充电电压?  我是否 将 最大充电电压设置为16.8V、将最小充电电压设置为12V 都正常? 或者、我需要将最大 和最小充电电压设置为高于实际电池电压13V?

    "

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

     

    1. 请参阅下面的器件比较表。 BQ24770和 BQ24773的功能几乎相同。 主要区别在于 I2C 与 SMBus。
    2. 在 POR 上、ChargeCurrent ()寄存器设置为0mA。 主机 MCU 必须写入该寄存器才能启用充电。 因此,如果在主机 MCU 配置 ChargeCurrent()寄存器之前插入电池,则电池将不会被过度充电,因为充电尚未启用。
    3. 请将 MaxChargeVoltage()寄存器设置为16.8V。当您说最低充电电压时,是否指的是 MinSystemVoltage()寄存器? 根据您的原始帖子,客户似乎没有连接系统负载,因此他们不需要使用 MinSystemVoltage()寄存器执行任何特殊操作。 默认寄存器设置正常。

    此致、

    Angelo