This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:DBVR

Guru**** 2520650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993357/tps2553d-dbvr

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件: TPS2553

我们使用 TPS2553D 作为 USB 2.0电源开关、当 TPS2553D VBUS 短接至 GND 时、FAULT 引脚大约每220ms 输出低电平、而不是恒定低电平、它是否符合 USB2.0标准?

下面是波形、CH1=FAULT、CH2=VBUS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhirong、

    在过流、过热或反向电压条件下、故障开漏输出有效(低电平有效)。  这意味着当 VBUS 对地短路时、它无法报告故障。 您可以使用非常小的电阻器进行测试。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

     当我们使用3.8欧姆电阻器和1.2欧姆电阻器时、故障输出相同(不是恒定低电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhirong、

    您能否发送原理图和设置? 您也可以向 FAE 发送电子邮件。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了原因、这是因为 USB 集线器在检测到过流时关闭了 TPS2553、因此故障变为高电平。