This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215 PSpice 模型与数据表不匹配

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993570/tps56c215-tps56c215-pspice-model-mismatched-with-datasheet

器件型号:TPS56C215

您好!

我使用的是 TPS56C215降压稳压  器、仿真后、我在模型中遇到错误。

原理图:

  

模拟:  

问题是 当输出(粉色)开始上升时、P_GOOD2 (黄色)引脚为"高电平"

我认为模型中有错误、 或者我的仿真中有错误。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才仿真过、也遇到了这个 PG 错误的结果。 TPS56C215 PSpice 模型应该有问题。 我将与我们的团队进行核实。

    数据表中的描述应该正确。 μs FB 引脚电压介于内部基准电压(VREF)的93%和107%之间、PGOOD 被取消置位、并在200 μ s 的抗尖峰脉冲时间后浮动。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经提交了修改 PSpice 模型的请求、该请求将需要几天的时间。  我还仔细检查 了 EVM、PG 行为与 DS 说明匹配。 因此、如果您有任何其他问题、我将首先关闭此主题、您可以重新打开或提交新主题。

    谢谢、

    Lishuang