This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28811:有关 UCC28811电气特性的问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28811, UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991173/ucc28811-questions-about-ucc28811-electrical-characteristics

器件型号:UCC28811
主题中讨论的其他器件: UCC28810

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 UCC28811用于他们的新 LED 照明产品。

 此外、他们还将使用以下应用手册开始产品设计。

  PWM 和模拟调光解决方案可实现0.05%至100%的调光范围

 《基于 UCC28810/11恒流降压》(文献编号:SLUA701)

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua701/slua701.pdf

 他们对 UCC28811有以下几个问题。  

 请给我回复。

 问题1. 您是否在电气特性中有电压放大器(VSENSE)部分的参数"EAOUT HIG"的任何变化数据?

 问题2.   在电气特性中、您是否有电流感应比较器部分的参数"最大电流感应阈值电压"的变化数据?  

 问题3. "EAOUT"和"最大电流感应阈值电压"之间是否存在任何关系

    例如、如果一个器件"EAOUT"为5.5V、 则器件的"最大电流感应阈值电压"是否趋势到更高的电压(1.8V 侧)?

    或者 、如果一个器件"EAOUT"为4.5V、 则器件的"最大电流感应阈值电压"是否朝着更高的电压(1.8V 侧)趋势?

    或者、它们之间是否没有关系?

 非常感谢您的答复。  

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

     请给我回复。

     非常感谢您的答复。

     此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

     再次抱歉、客户需要您的回复!

     此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    遗憾的是、这是一个旧器件、 TI 无法在您的问题1和2中提供任何参数的变化数据。

    对于问题3、VEAOUT 仅影响 Isense 阈值、因此"EAOUT"和"最大电流感应阈值电压"之间没有关系。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。